欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工件支架的工件固定机构

  • 2022.03.18 22:19:49
  • 米思米
  • 2880

 固定在工件支架上的工件有各种各样的形状。此外,在冲压加工或成型加工后,由于毛刺和翘曲,外形尺寸可能会发生波动。在设计固定工件的机构时,需要了解目标工件的特征并考虑以下事项。

(1)以达到必要精度的状态稳定而可靠地保持工件。

解说


 用于自动设备、简易自动设备和人工作业的工件支架,其思路是不同的。用于自动设备、简易自动设备时,在工件支架上高精度完成攻坚定位,则可省去用于位置检测的机构。用于人工作业的工件支架,由于能够依靠作业人员的视觉判断能力掌握工件位置,所以大多只进行大致的定位。

设计要点


 根据工件形状和工件外形尺寸的误差情况选择工件固定机构(参考【图1】)。

工件支架的工件固定机构

(2)易于拆装

设计要点


 设置倒角等插入、排出用导轨(参考【图2】)。
 人工取出时,设置手指插入的孔等(参考【图2】)。

工件支架的工件固定机构

(3)保持工件以确保更易于进行相关工序中的作业

设计要点


 根据工件形状与作业选择固定方式。
 例:对于印刷用工件支架,由
于工件上面全部是作业区域,所以通过抽真空固定工件。

(4)在结构设计上,应避免异物及垃圾等干扰因素的影响

设计要点


 采用主基准面2点、副基准面1点,合计3点的点接触支持结构(参阅【图3】a)。
 通过面整体定位时,基准面侧进行倒角加工(C形倒角)以避免异物的影响(参阅【图3】b)。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities